This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:当 Vin 下降时、观察到汽车降压转换器经常发生故障。

Guru**** 1507460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348794/lm63625-q1-automotive-step-down-voltage-converter-observed-to-fail-frequently-when-vin-is-falling

器件型号:LM63625-Q1

大家好、

在 SMPS 部分中、我们将使用 LM63625DQPWPRQ1将应用中的12V 转换为6.8V。 当 Vin 下降时、经常观察到 IC 输出顶部开关出现故障。

请分享一些有关故障模式和可能性的观点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    很遗憾听到这个问题。

    我想从您那里获得一些进一步的信息、以便了解这个问题。

    当 Vin 下降时、IC 输出顶部开关出现故障。

    这是指器件永久损坏还是高侧停止开关、而当输入电压增大时、器件恢复正常?

    发生这种情况时、VIN 和负载电流是多少?

    此外、您能否提供原理图供您审阅?