This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:需要有关输出电流额定值的建议

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662, LM2660, LM2776, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347495/lm2660-advice-needed-on-output-current-rating

器件型号:LM2660
主题中讨论的其他器件: LM2776LM2775

据我们了解、LM2662即将停产、而且我们认为它可以直接替代 LM2660、 但输出电流非常接近100mA 的限值、而现有的 LM2662的输出电流为200mA。  

有任何关于 运行在接近最大输出电流额定值的影响的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将很快回来。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的帮助!

    Lars、您好!

    在您的应用中、LM2660用作倍频器还是逆变器?

    如果需要逆变器,您可以试试 LM2776吗?

    对于倍频器、

    如何使用 LM2775来提高输出电压?