This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:无法控制 TSTART

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348909/tpsi3052-tstart-is-not-able-to-be-calucurated

器件型号:TPSI3052

大家好、

使用计算表时、Tstart 值有时不会显示。 它何时发生以及发生哪种设置? 在这种情况下、TPSI3052不能使用?

e2e.ti.com/.../TPSI305x_5F00_calculator_5F00_1p24_5F00_Question.xlsx

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San:

    这看起来像是电源传输选项卡计算中的一个错误。  您可以使用 TPSI3052在给定的设置中切换30kHz、因为它小于30.8kHz。  现在、请将"用户输入"选项卡上的 FEN 单元格留空。 然后、 输入其他值、并在结尾处参考 Power Transfer 选项卡中的 Fen_MAX 列以了解最大开关频率。 如果低于给定功率传输设置的 FEN_MAX 列中计算的最大开关频率、则无需输入 FEN 值。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师