This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:原理图和位置检查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349132/tpsm82813-schematic-and-placement-review

器件型号:TPSM82813

我的客户彼此紧挨着使用两个 TPSM82813、我对噪声耦合有点担心。 在查看过原理图和布局之后、您能告诉我们您有什么想法吗? 它们以不同的频率进行开关、但这足够了吗?

谢谢。

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    原理图看起来很好。 两个 TPSM82813的 COMP/FSET 引脚上的电阻器是相同的、这会产生相同的开关频率。

    放置似乎与原理图不对应。 U1和 U4的封装与 TPSM82813不匹配、并会在 Vin 和 GND 之间产生短路。

    两个 TPSM82813彼此相邻放置的情况未进行测试、因此很难判断它是否很关键。 客户将不得不对其进行测试。

    一般而言、反馈电阻分压器和 CFF 的布局以及 SS/TR 电路的布局对于噪声拾取都至关重要、应分别尽可能靠近 FB 引脚和 SS/TR 引脚。 很遗憾、屏幕截图中未显示布局。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。