2024年4月1日
尊敬的 TI 专家:
我有一些问题。
我将 BQ24105用于我的产品。
我的产品是一台带电池的 T.E.N.S 设备(Li-ion、3节电池、2、500mA)。
在这200种产品中,5至6种产品有充电问题。
如果我们在电池放电后为其充电、充电将不会开始。
控制 PCB 和电池保持连接状态、直到放电。
通过连接到另一个控制 PCB、可轻松对电池进行再充电。

箭头图标 P11.1V 是 BAT+、接地标记是 BAT-。
请告知。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2024年4月1日
尊敬的 TI 专家:
我有一些问题。
我将 BQ24105用于我的产品。
我的产品是一台带电池的 T.E.N.S 设备(Li-ion、3节电池、2、500mA)。
在这200种产品中,5至6种产品有充电问题。
如果我们在电池放电后为其充电、充电将不会开始。
控制 PCB 和电池保持连接状态、直到放电。
通过连接到另一个控制 PCB、可轻松对电池进行再充电。

箭头图标 P11.1V 是 BAT+、接地标记是 BAT-。
请告知。
此致、
你好,Christian
I 使用 锂离子、3节电池、2节、500mA 十六进制锂电池
它的标称电压为12.6V。
当输出低于约9V 时、PCM 电路会切断输出。
此时、充电电路中的蓄电池电压为0V。
但是、连接到 ADS8860的电池组的
PCM 电路约为8.xx V。
它当前正在该状态下进行测试。
-连接至 PCM 电路的电池组: 8.xx V
-超出 PCM 电路: 0.00V(充电电路中可见的蓄电池电压)
此致。
朱永圭
尊敬的 Christian:
我对"电池组"和"电池组"感到困惑。
我想再次总结并谈谈这两点。

I 使用 锂离子、3节电池、2节、500mA 十六进制锂电池
其标称电压为12.6V。(J1)
当输出电压降至约9V (J1)以下时、PCM 电路会切断输出。
此时、充电电路中的电池电压为0V。(J1)
不过、连接到稳压器的3节电池的
PCM 电路约为8.xx V。
它当前正在该状态下进行测试。
-连接至 PCM 电路的电池组: 8.xx V
-超出 PCM 电路: 0.00V(充电电路中可见的蓄电池电压)
我将测量 FB 电压并向您反馈。 这可能需要一些时间。
谢谢!
此致
YongKyu.
尊敬的 Yongkyu:
我问。
如何解决?
[/报价]我明白、我以前没有看到过这个问题。 我将会考虑所有可能的情况。
在工作板上、PCM 是输出0V 还是8.xx?
您是否发现这两个板之间有任何明显差异?
正在工作和未工作的 EVM 的 SNS 和 BAT 引脚上的电压是多少?
此致、
Christian。