This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 SMPS IC 故障

Guru**** 2503915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346070/ucc28740-ucc28740-smps-ic-failure

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010

大家好、我们设计了用于空调的控制器 PCB、参考设计来自 TI 参考设计"TIDM-02010 适用于 HVAC 的具有数字交错式 PFC 的双电机控制参考设计"。

目前、我们面临 SMPS (交流/直流转换器)部分的问题。 SMPS 部分中使用的 IC 是 UCC28740DR。

有时 IC 出现故障、有时变压器初级绕组驱动器 MOSFET 出现故障。 需要技术支持来解决此问题。

所有元件的使用均与参考设计 BOM 相同。 请找到 SMPS 部分的以下快照。

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    我明天早上会回来的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    请您提供有关该问题的更多详细信息吗? " IC 失败"是什么意思? 您是否在示波器中检查了(VDD)波形? 它是否处于故障模式?  

    这意味着"变压器初级绕组驱动 MOSFET 发生故障"? 您是否检查了 MOSFET 的 VDS (开关节点)波形? 怎么样? 或者您是指与变压器相关的问题吗?

    我找到了该参考设计在 UCC28740中的原理图、但请与我分享原理图以确保使用相同的原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看原理图的随附文件。 我们继续按照参考设计进行相同的设计。

    IC 失败意味着它被烧坏了。 VDD 引脚上没有任何电压。
    VDS 的电压为0V。 变压器不存在任何问题。 根据参考设计 BOM 器件型号、我们使用了 Wurth make 的变压器。
    目前、我们正在检查空载条件下的 SMPS。

    e2e.ti.com/.../ODU_5F00_SMPS_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    我查看了原理图、所有值看起来都状态良好。 这是 TI.com 提供的参考设计、意味着该设计具有 AM 评估测试。  

    话虽如此、您的设计中肯定发生了变化。 如果您的 VDS 电压为0V、则 MOSFET 损坏。 如果 VDD 在上电时为0V、则可能意味着 UCC28740器件也已损坏。 应该会发生短路。

    -您可能需要仔细检查 PCB 板。 检查 VDD UCC28740的(DRV-GND)、(UCC28740-GND)、(CS-GND)、(VS-GND)引脚处是否发生短路。 检查开关节点(VDS)是否存在短路。 完成此操作后、更换新控制器和 MOSFET、然后再次为其通电。

    -如果问题仍然存在,您需要提供 VDD (DRV-GND)、(DRV-GND)、(CS-GND)、(VS-GND)波形进行调试和故障排除。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    非常感谢您的详细信息。 我将对您进行检查和更新。 目前、我缺少 UCC28740 IC。 接收到 IC 后、我将对您进行检查和更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    我仔细检查了原理图、发现变压器一个次级绕组(7-6)的极性错误。 点应该在网络6上、而不是在网络7上。 由于控制器通过网络6调节+15V 电压、反馈控制环路会向主 FET 发出完整占空比(全功率)指令(如短路)、导致 FET 过热并承受应力。 请 使用 正确的极性重新设计您的变压器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的回复。 我们使用 Wurth 的变压器和包含在参考设计中的相同器件型号。

    我们通过在 TI 参考设计中进行连接来交叉检查变压器是否正常工作。 设计中也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    它现在是否运行良好? 如果您还有任何问题、请让我回复该主题。 现在我来结束本次演示。

    谢谢!