主题中讨论的其他器件:TPS40210、TPS61086、 TPS61170、 TPS61175
您好!
我的客户正在寻找可用于以下条件的直流/直流产品。
- VIN=-15V, VOUT =-6V, IOUT=关于300mA (典型值):最好,如果它可以支持高达1A
为了减少发热、他们更倾向于使用直流/直流产品而不是 LDO。 此外、由于空间限制、要求采用最小的封装尺寸(高度小于4mm)。
请推荐最符合客户要求的 TI 直流/直流产品。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找可用于以下条件的直流/直流产品。
- VIN=-15V, VOUT =-6V, IOUT=关于300mA (典型值):最好,如果它可以支持高达1A
为了减少发热、他们更倾向于使用直流/直流产品而不是 LDO。 此外、由于空间限制、要求采用最小的封装尺寸(高度小于4mm)。
请推荐最符合客户要求的 TI 直流/直流产品。
谢谢你。
JH
尊敬的 JH Shin:
请看一下该参考设计。
这将是您进行设计的良好起点:
此致、
斯特凡
您好、JH:
升压器件 TPS61170的工作条件应为 VIN =-15V、VOUT =-6V、IOUT =约300mA (典型值)且最高1A。
我现在正在进行仿真以验证解决方案、并且会尽快向您提供反馈。
您还可以查看 Stefan 平行发布的参考设计。
此致
雷
您好、JH:
我验证了 TPS61170 可以在 VIN =-15V、VOUT =-6V、IOUT =大约300mA (典型值)的情况下工作。 此条件下的最大 Iout 约为600mA。
若要支持1A 的输出电流、可选择 TPS61175。
此致
雷