This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:什么是空载电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350462/tps65266-what-is-the-no-load-current

器件型号:TPS65266

 假设所有降压转换器均已启用、那么 TPS65266的空载电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的联系! 我需要使用 EVM 板进行检查。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    通过 EVM 电路板设置、当 VIN=5V 时、输入电流为~21mA。 您有任何疑虑?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚