请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好!
看不到任何用于计算升压转换器软启动时间的公式、"TPS55340QRTERQ1"数据表。
请求分享与此内容相关的详细信息。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
看不到任何用于计算升压转换器软启动时间的公式、"TPS55340QRTERQ1"数据表。
请求分享与此内容相关的详细信息。
谢谢。
尊敬的 Durgesh:
感谢您通过 e2e 联系我们。
我仔细检查了快速入门计算器、发现其中也没有用于软启动时间的公式。
使用推荐的0.047 µF 电容器时、测量的有效斜坡时间约为1.3ms。
所有文档都说明、较大的电容会增加慢启动时间、而较小的电容会减小慢启动时间。
如上所述、如果使用恒定电流为电容器充电、其电流应该大致成比例。
但不能保证。
此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。
此致
哈利