This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:I2C 通信可能受阻

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344343/bq24161-i2c-communication-could-be-stuck

器件型号:BQ24161

尊敬的先生/女士:

I2C 通信可能会卡住、 有时会发生故障、I2C 无法通过发送多个脉冲(20)来恢复、

此致。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您尝试如何执行 I2C 通信? 您是否在使用 BQ24161EVM 等 TI 工具和接口适配器、或者您自己的 PCB 和 MCU 主机?

    仅供参考、此器件已上市10多年、不存在 I2C 通信的已知问题。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的帮助和时间。

    STM32F429用于检查 BQ24161状态。  为了将时钟线切换多次(20)、遗憾的是 I2C 并未恢复。 回读状态请参见以下内容:SC = 20、BS = 01、CR = 01;CV = 01;VR = 01、FC = 01、DP = 01、 NT = 01.

    我们将再次检查 I2C 驱动程序代码。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我懂了。 如果在您确认 I2C 主机或驱动程序代码不存在问题后仍有问题、我很乐意查看尝试的 I2C 通信波形。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    谢谢、赶上了。