This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:输入电压下降时降压稳压器故障

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348680/tps62177-buck-regulator-failure-with-input-voltage-sag

器件型号:TPS62177

您好!  

在 使用 TPS62177DQCT 降压稳压器将25V 调节至3.3V 的产品中、我们具有 PCBA。 多家监管机构的产品出现故障、我的团队一直在测试 PCBA 以确定根本原因。  

我们测量了输入电压、从未看到过超过28V 的输入额定值、但器件运行的某种情况会导致稳压器的输入电压显著下降。 我们想知道这种快速骤降是否会损坏稳压器并导致其故障。  

原理图如下:


以下是在 C37两端测量的输入电压瞬态的示波器截图。  



我们已经测试/检查的其他事项:
-已确认当前使用量远低于500mA 等级(我们使用最大100mA )
-已在器件运行的不同部分检查输入端的电压瞬变是否高于28V
-已确认使能和休眠信号上的电压电平低于它们的最大额定电压
-已检查3V3输出以确认没有泄漏到它上面,使其过高
-检查 PCBA 的工作温度

感谢您的帮助


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、您好

    上电时或电路运行一段时间后是否会发生 Vin 下降?

    输出电压3.3V 侧是否会出现负载瞬态、输入侧是否存在任何电流限制?

    您能否重现 Vin 骤降性能?它是在什么条件下发生的? 您能否同时测量 SW、Vout (和 Iout)的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复。  

    -在电路运行一段时间后、VIN 骤降会发生
    -当不同的 IC 运行时、3V3 OUT 上会出现负载瞬态、但在输入电压骤降期间不会特别如此
    -输入侧无电流限制

    Vin 骤降是当 Vin 电源轨连接到具有较大电容的外部器件时导致的。 另一个器件的大浪涌电流会导致 Vin 电源轨电压下降。 Vin 电源轨可以提供很多安的电流、因此3V3稳压器不是导致骤降的原因。  

    -由于 PCBA 布局的原因,我无法测量输出电流

    以下是 骤降事件的一些示波器捕获:




    以下是稳定运行期间 SW 引脚的闭合图:



    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    Bella 将在本周结束时给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、您好

    似乎 Vin 骤降是由突然连接到电容器引起的、该电容器将导致从0到 Vin 充电时产生浪涌电流。 这不是由器件导致的、需要从系统方面搜索解决方案。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:  

    我知道骤降不是由 TPS62177引起的。 我的问题是、 TPS62177是否会因 Vin 的骤降而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、您好

    输入电压骤降 不会对 TPS62177造成损坏。 T

    谢谢、此致。