大家好、LMR36503-Q1的额定电流为300 mA、但对于我的设计、有一些很短(20usec)的电流尖峰为400 mA。 该电压是否可接受、并且不会损坏器件?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、LMR36503-Q1的额定电流为300 mA、但对于我的设计、有一些很短(20usec)的电流尖峰为400 mA。 该电压是否可接受、并且不会损坏器件?
谢谢
您好,Wen
该器件可以处理300mA 的直流负载电流、但电流限制包括交流电感器纹波电流、电流限制规格如下所示:
本
谢谢!
您好,Wen
如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!
本
下面是一些电流波形、可以与 LMR36503-Q1搭配使用吗?
谢谢!
您好,Wen
您能否提供您拍摄这些示波器照片时情况的更多详细信息? 如何测量电流? 您是否使用电流探头?
本
尊敬的 Ben:
两个捕获都使用电流探头。 对于有2条迹线的迹线、1mV 等于1 mA 的迹线、底部迹线会放大到顶部迹线中。 峰值为354 mA、时标为每分段5ms、每分段200us。 底部虚线位于300 mA。
对于另一个捕获、它已经处于 mA 标度、是在不同条件下获取的、因此电流 不同。
谢谢!
您好,Wen
您是在什么情况下捕获这些图的? 例如、发生短路事件。
本
尊敬的 Ben:
捕获在器件上电期间发生、在正常运行期间很少发生。
温
您好,Wen
输出电容是多少?
本
尊敬的 Ben:
简单来说、这些捕捉是使用不同直流/直流转换器时的、波形是器件初始化(而不是上电序列)的一部分。 我还没有使用 LMR36503-Q1为我的器件供电。 我们将使用数据表建议的内容。
温
您好,Wen
明白了。 如果使用 LM36503-Q1时有任何问题、请创建一个新主题。
本