This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:EN/UVLO 输入电流

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353822/lm5163-en-uvlo-input-current

器件型号:LM5163

大家好、

我的客户想要了解有关 LM5163转换器 EN/UVLO 输入的更多信息。

我在数据表中没有找到 有关此端口输入电流的任何信息:

我通过一个100k 电阻器与 EN/UVLO 连接5V 电压源。 EN/UVLO 处的电压为3.65V。 转换器处于正常运行模式。

因此、我认为 EN/UVLO 的输入电流为(5V-3.65V) 13.5µA

我对吗?

谢谢。

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    这是流过100lk 电阻器的电流、没错、此处的计算是正确的。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。