This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:如果未遵循电源序列以及如果在编程前通电、芯片将如何运行。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353505/tps53659-how-will-chip-behave-if-the-power-sequence-isn-t-followed-and-if-it-is-powered-prior-to-programming

器件型号:TPS53659

大家好!

您能帮助我们了解一下 如果不遵循电源序列以及如果在编程之前给 TPS53659供电时的行为。

 

我知道有关电源序列启动的7.1建议。 但在我们的例子中、12V 先于3.3V 出现。

谢谢!
卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、  

    我们的团队将就此问题与您联系。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    如7.1建议所述、首先提供3.3V 电压可在输入引脚上实现预启动过压保护。 如果不遵循该序列、则不会启用此保护、并且如果12V 引脚上的电压超过额定值、器件可能会损坏。 此外、故障记录和保护也不会按预期启动。  

    如果不遵循电源序列、则器件很可能无法开始对通道进行调节并引发某些故障。

    此致、
    Chanakya。