您好!
继续我发表的上一篇文章 ("UCC28061:功率 MOSFET 有时会熔断") 我想和您分享新的测量结果、并探讨此设计中 MOSFET 可能存在的问题。
请查看以下测量结果:
1.测量启动时 U1的 GDA、GDB 引脚(CH-1 GDA, CH-3 GDB)-输入电压220V AC:
2. 测量启动时的 GS-Q1和 GS-Q3 -输入电压220V AC:
3. 测量 GS-Q1、GS-Q3为200W -输入电压220V AC:
4.测量启动时 CH1的 Gs -输入电压220V ,用更好的示波器(500MHz): 


5.在启动时测量 VCC: 
6. 测量 CS 引脚(U1)、GS-Q1 @ 170W (CH-1:GS、CH-3:CS)-输入220V AC: 





7.测量 CS 引脚、GS-Q3启动(CH-1:GS-Q3、CH-3:CS 引脚)-输入220V AC: