主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
大家好、
我正在尝试在 GPCCHEM 工具上上传 BQ34Z100的充放电周期文件、但该工具显示文件中不存在的错误。
请告诉我 e2e.ti.com/.../5086.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zipcan是什么问题。
谢谢。
什雷亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试在 GPCCHEM 工具上上传 BQ34Z100的充放电周期文件、但该工具显示文件中不存在的错误。
请告诉我 e2e.ti.com/.../5086.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zipcan是什么问题。
谢谢。
什雷亚
PFA 更新的文件。 e2e.ti.com/.../3175.BQ34Z100_5F00_chemID_5F00_datalog_5F00_V1.zip
尊敬的 Shreya:
我在下方绘制的两条放电曲线、均来自您发送的数据。
5086-具有多个电流和电压尖峰、这会导致错误。
5086 -
3175 -这个曲线看起来比5086曲线好很多、但是仍然有会引起误差的尖峰。
第3175节-
下面是一个放电曲线的示例、展示了化学物质匹配是否成功。
请参考本文档、其中包含有关如何成功使用 gpcchem 工具- 化学 ID 选择工具(GPC)简单指南(修订版 A)的信息
此致、
埃文
您是否可以根据图3175给出化学 ID?
您好!
我不这么认为。
但如果 GPCCHEM 工具返回 DOD 误差为3%的 ChemID、则可以使用该 ChemID。
此致、
埃文
我曾尝试在 BQStudio 中上传报告文件、但似乎也不起作用。
您好!
ChemID 应在最新的 CHEM 更新程序中可用、请从以下链接下载、并将其放入计算机 BQstudio 文件夹中的配置文件中。
此致、
埃文
您好、Evan:
上面链接中 zip 文件中的化学文件已复制到我系统中的 Battery Management Studio 固件化学文件夹。 我可以找到化学 ID 5943和5941、但无法找到 ID 5942。
请建议我如何处理?
此致、
什雷亚
尊敬的 Shreya:
对不起混淆,我刚刚检查和 ChemID 5942是在最新的 ChemUpdater。 您仍然找不到文件的原因是、我之前说过要将文件放在配置文件夹中、这是错误的、Chemdat 文件需要替换到 Chemistry 文件夹中。 然后、您应该能够找到您的化合物。
此致、
埃文
您好、Evan:
我确实在化学文件夹中替换了它。 之后、当我打开 BQStudio 时、我找不到该 chemID。
此致、
什雷亚
正如我在上次答复中所提到的。
尊敬的 Shreya:
如果您按照 chemID 5942以上的所有步骤操作、应该会出现该信息、但我不确定为什么不会出现该信息。
随附 ChemID 5942:)
保存当前的.gg 文件、上传附加的文件、然后重新上传.gg 文件。
e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.bq.fs
此致、
埃文
您好、Evan:
我 找到 chemID、但在电量监测计上对其进行编程会引发错误1721。
此致、
什雷亚
您好、Evan:
软件窗口 给出了显示的错误。
此致、
什雷亚
尊敬的 Shreya:
此 e2e 讨论了错误代码1721。
(+) BQ34Z100:BQ34Z100:BQSTUDIO 错误代码1721化学编程失败-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致、
埃文
您好、Evan:
错误得到解决、我了解对电量监测计进行编程所需的步骤。 当前面临的问题是、当我尝试刷写.srec 文件时、BQStudio 应用程序有时会停止响应并断开电量监测计。 之后、即使经过多次尝试、也无法与电量监测计进行通信。
我不确定 这是否发生、因为我有时改变了文件上传和替换.bqz 文件的过程。
此致、
什雷亚
您好!
监测计停止通信后是否能够恢复?
您的设备可能已进入 ROM 模式。 - (+) BQ34Z100-G1:如何退出 ROM 模式-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致、
埃文
您好、Evan:
使用我的.srec 和.bq.fs 文件闪过几次后、BQStudio 甚至无法检测到该电量监测计、因此在这之后不会发生 I2C 通信。
此致、
什雷亚
您好、Evan:
我曾尝试退出上述 ROM 模式、但即使在连接到 SMBus 后、我也无法检测到该器件(这意味着我认为不会发生通信)、因此即使在我使用随机.bqz 文件打开 BQSTUDIO 后、我也无法传递命令0x08。 对于 I2C 和 SMBus、电量监测计都没有响应。
此致、
什雷亚
您好!
Evan 目前不在办公室、请预计会延迟回复。
此致、
Jonny.
尊敬的 Shreya:
如果 TS 引脚上没有脉冲、器件可能会变砖。
此致、
埃文
您好、Evan:
您的上述表述有什么含义?
此致、
什雷亚
尊敬的 Shreya:
我想说引脚11 TS/P6是电压脉冲、如果没有脉冲、那么电压脉冲是恒定的。如果器件不处于 ROM 模式、那么很可能会损坏器件。
此致、
埃文
您好、Evan:
好的、明白了。 我将检查它并返回。
此致、
什雷亚
尊敬的 Shreya:
这听起来不错。
此致、
埃文