This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:TPS65266RHBT

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861253, TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350417/tps65266-tps65266rhbt

器件型号:TPS65266
主题中讨论的其他器件:TPSM861253

大家好!
我们正在计划利用 TPS65266RHBT 多开关 IC 来满足我们项目的特定参数。 具体要求如下:
输入电压:5V
Output1:0.9V @ 3A
Output2:1.5V @ 1.5A
Output3:1.8V @ 1.5A
此外、我们还采用 TPSM861253RDXR 开关来实现3.3V @ 500mA、以用于设计的另一个方面。
我们相应地草拟了一份示意图、并将其附上、供您审阅。 我们热切期待您的反馈和任何建议。
此致、
杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能不能与我分享您使用 TPS65266和 TPSM861253的终端设备或应用是什么?

    我找不到原理图、可以随附吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我 已附上原理图、请找到该原理图并帮助我解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,高露西亚,  
    请查看随附的原理图。 我的终端设备是获取为 MCU 上电所需的多个电源轨。
    此致
    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请查看我的评论如下:

    (1) Pls 增加一个0.1uF 输入电容、用于高频滤波;

    (2)您可以为前馈电容器保留一个位置、该电容器与反馈顶部电阻器并联、以防您需要优化环路响应性能。 这不是必需的要求、而是建议。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  
    我是否需要为每个输入电压轨添加0.1uF 电容?
    此致
    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    越好。 并将其放置在尽可能靠近每个 VIN 引脚的位置。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,  
    (1)关于前馈电容器、为了实现良好的优化、建议使用的值为多少。
    (2)还请验证我的电阻分压器值能够提供我所需的输出?
    此致  
    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    可以通过添加一个电容器 C1来实现3类补偿。 这允许略微提高环路带宽和相位裕度。 如果使用了 C1、则使用以下公式计算:

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的分压器值也没有问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia

    让我们知道此器件的空载电流#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (+) TPS65266:空载电流是多少-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请参阅我的以上评论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,

    我的错误是、我正在为  TPSM861253 IC 寻找空载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    我建议您可以创建一个单独的主题、用于讨论与 TPSM861253相关的问题、每个主题用于每个不同的器件。 将有支持 TPSM861253的专家来为您提供帮助。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia,

    所需的输出参数、

    输出1@ 0.9V/2.5A、

    输出2@1.5V、

    输出3@1.8V 1.5A  

    我们将电感器的值 与器件型号  SRN4018-2R2M  

    执行 L4、L5、L6的值、因为其饱和电流为 2.9A 。 请帮助我确认这一点、还请验证我在原理图快照中在下方附加的补偿网络。

    此致  

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请让我尽快检查一下。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于电感器、在任何情况下、电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感器电流。  理想情况下、电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限制 IHS_LIMIT 一样大。 这可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。 当电感磁芯材料饱和时、电感下降到一个非常低的值、导致电感电流上升非常快。

    对于补偿电路、您共享的快照分辨率低。 我不知道值。 您可以用更高的分辨率重新发送我吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia  

    请查看  所连接的补偿电路、并从 EMI 和稳定性的角度检查它是否正常、如果不正确、请提供相应的计算表。  

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我建议您可以使用低于 PSpice 均值模型来检查环路稳定性。

    TPS65266未加密 PSpice 平均值模型封装(修订版 A)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚