This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:输出端的最大电容

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354361/tps56837-maximum-capacitance-on-output

器件型号:TPS56837

您好

但是、 根据数据表(220uF)、TPS56837的输出端的建议电容是否存在限制?

如果这是一个硬性限制、那么如果转换器驱动一个未知电路、并且其电源插座上具有未知电容、则这可能成为一个问题。

内部输出放电、它在这方面有什么作用吗?

Br

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    这是建议值、并非硬性限制。 内部补偿网络是根据 Lout 和 Cout 的正常范围选择设计的、以 优化稳定性和 动态特性。 验证测试是基于建议的外部元件进行的。 这个范围附近的值是可以的。 如果 用户希望 使用极大的 Cout,他们可能需要做一些测试, 检查 电路是否运行良好。

    谢谢、此致。