This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PSE 测试失败

Guru**** 2511945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224571/tps23861-pse-test-failure

器件型号:TPS23861

大家好、

客户使用 TPS23861进行合规性测试时。 发生4类计数故障。

您能建议 导致此故障的原因是什么吗?

谢谢。

 

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    客户是否使用 AT 或 BT 标准运行 Sifos? 您能否共享 Sifos 的"PSE"选项卡上的设置?  

    您能否分享 Sifos 客户在测试时使用的版本? 这些信息可在报告页面底部找到、如下所示:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    客户正在使用 AT 标准运行 Sifos。 版本  5.304.

    Sifos 版本如下所示:

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    客户是否在自主模式下运行 PSE (无 I2C 主机)? 如果是、默认情况下 TPS23861将始终发送第二个分类脉冲、以指示它可以支持2类(4类)功率级别。 要禁用第二个分级脉冲、客户可以写入寄存器0x21以禁用第二个脉冲。

    客户希望 PSE 输出多大的功率? 如果是0-3类(1型)、那么 Sifos 将只需要一个分级脉冲。 如果是2类(4类)、那么 Sifos 将需要两个脉冲。 根据针对 Class_4_Count 的2个脉冲的测试失败、我假设这是因为 Sifos 只需要一个脉冲。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    除了对寄存器进行 I2C 写入之外、是否有任何硬件解决方案来禁用第二个脉冲?

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    默认情况下、在握手/协商期间从 PSE (TPS23861)发送分类脉冲、只能通过寄存器写入来禁用第二个分类脉冲以更改其配置。 您能否共享客户想要的 PSE 设置/配置? 他们希望达到的最大功率/级别是多少?他们是如何在 Sifos 上配置 PSE 设置的?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户需要的 PSE 设置/配置是1类、3类。

    最大功率为15W。

    将 Sifos 上的 PSE 设置配置为附件。

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    由于 Sifos 需要一个1级/ 3类 PSE、因此 TPS23861 (没有任何配置)将会发生故障、因为默认情况下、它将支持最高2级/ 4级功率等级、这由第二个分级脉冲表示。 如前所述、由于它们仅希望 PSE (TPS23861)仅输出最高3类功率级别、因此需要通过寄存器写入21h (两事件分类寄存器)来禁用第二个分类脉冲、并将通道设置为00b。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林