This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:HO 和 LO 信号不稳定

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226724/lm5116-unstable-ho-and-lo-signals

器件型号:LM5116

Hellou,  

我设计的 ZETA 转换器的 参数 Vin 范围:13-23V、Vout:5:25V、Iout= 9A。 示意图如下所示。

I WAN 在输出电流为2、5A、输出电压为20V 的情况下进行了测试。当输入电压约为14V 时、开关的信号如预想的那样。 当输入电压增大时、信号开始变得不稳定。

                                                                 14VIN  IOUT=2、5A                                  16VIN IOUT=2、5A *黄色表示大容量漏极、紫色表示 LO 门、绿色表示 Rsense  

当我增大负载时、稳压器看起来是以100% HO、100% HO、100% LO 进行开关的。 输出电压和电流聚积、但高 MOSFET 变得很热。 我尝试增加斜坡、但没有任何变化。 开关频率设置为200kHz。 我的下一个问题是、当控制器从二极管仿真切换到完全同步运行时、会出现大约2kHz 的正弦振荡(我可以听到哔哔声)。

IOUT= 3、5A

e2e.ti.com/.../Zeta_5F00_TI.pdfe2e.ti.com/.../cu_5F00_top.pdfe2e.ti.com/.../cu_5F00_bot.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karel  

    我想铃声越响越大、MOSFET 的温度可能会比您预想的要高。 而且、我想如果您增加高侧栅极电阻器、可以使振铃变得更小。  此外、通过减少交叉频率来检查是否有任何改进可能很有价值。

    TI 尚未进行评估、也未保证器件在您使用的配置下能够正常工作。  用户负责其应用的设计、验证和测试  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、我会尝试一下。 但我的主要问题是开关信号失真。 我遵循 TI 的这些设计:

    PMP9581_RevB 参考设计| TI.com

    PMP9581_REVC 参考设计| TI.com

    他们使用具有 ζ 拓扑的 LM5116、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karel

    我想、如果增加高侧栅极电阻器、可以减小振铃。   

    此外、我认为通过减少交叉频率来检查是否有任何改进很有价值。

    - EL