This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:缩短故障恢复时间

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225907/tps27s100-shorten-fault-recovery-time

器件型号:TPS27S100

您好!

有没有方法可以缩短该器件的故障恢复时间? 现在我们看到、在启动浪涌电流事件后、故障引脚保持低电平约60ms。

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以附加任何波形 Michael 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否分享您的应用场景以及连接到器件引脚的内容。 输入电压和输出负载是多少?

    在我看来、在你开启使能端之后、输出会立即上升、并且在电源路径中只有60ms 之前没有电流、这意味着存在一个导通状态开路负载检测。 并且负载 在60ms 后开始加载。 我想在这里,但将能够确认,如果你分享更多的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravya:

    输入电压为24V。 负载电流为~300mA 稳定状态、启动时为~500mA。 浪涌电流尖峰~1A。

    在我发送的屏幕截图上圈出了一个电流尖峰(粉色)、在我看来这好像触发了过流响应。 你认为情况不是这样吗?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制是否设置为0.5A? 输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容为15 μ F。  RILIM 是3.3k、那么关于750mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果输出电容为15uF、负载为80欧姆、为什么输出在60ms 内一直保持高电平? 是否应该放电至零?