This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:是否有过孔尺寸调节功能?

Guru**** 2797185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225529/tps2663-is-there-a-via-size-regulation

器件型号:TPS2663

大家好!

您能想到、如果我们通过调节功能询问?

TPS2663x 60V、6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝数据表(修订版 F)

我们希望将过孔直径从 φ0.2 μ m 更改为 φ0.3 μ m。

这不会是问题吗?

如能了解过孔直径的规定、我将不胜感激。

此致

福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    因此没有对过孔尺寸进行调节。 您可以根据偏好进行选择。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    谢谢你的建议。

    此致

    福永隆介