请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 主题中讨论的其他器件: LMZ31707、LMZ31704
大家好、
LMZ31710的热阻与注释不符。
同一系列中的 LMZ31704和 LMZ31707由 Θja、Ψjt 和 Ψjb 定义。
LMZ31710的正确热阻是多少?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hirosugu:
请参阅下面 LMZ31710的热阻图:
https://www.ti.com/lit/an/snva848a/snva848a.pdf#page=6
此致、
艾琳
尊敬的 Eileen:
不、我的问题是 Ψjt 的正确值。
数据表中将 RΘjb Ω 注释为 Ψjt Ω、而 Ψjt Ω 注释为 Ψjb μ F。
其他产品有 Ψjt μ V 的1.6°C/W。
这不是一个拼写错误吗?
嗨、Hirosugu:
LMZ31707和 LMZ31704数据表中提供了正确的值。 LMZ31710似乎有一个散热部分拼写错误。 Ψjt 应为1.6°C/W。
此致、
艾琳
尊敬的 Eileen:
请更正数据表。