This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:使用 TINA TI 控制 SEPIC

Guru**** 2504355 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223588/uc1846-sepic-control-using-tina-ti

器件型号:UC1846
主题中讨论的其他器件: TLV3501

您好:

我可以使用 UC1846让 TINA 模型在 SEPIC 转换器中工作、但它没有提供正确的结果。

这里的总体方案是探索它将如何处理反馈、然后优化 L 和 C 值。  

我怀疑我使用了所有错误的半导体、几乎不可能猜中 TINA TI 器件列表中会选择什么。  

如果我可以通过电子邮件向您发送型号、是否可以从您可能拥有的更方便选择的列表中选择合适的器件?

或者使用一些伪影来使它正常工作?

我们将感谢您提供任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    感谢通过 E2E 进行连接-您是否可以上传至 E2E、您绑定到仿真的 SPEIC 的 TINA 模型?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我将附加文件"按原样"...我将添加一些与 TINA TI 中的 UC1868示例明显不同的内容的注释。

    -注1:在"布里奇莱斯"情况下使用 SEPIC DCM PFC 拓扑时、它几乎是一种双 SEPIC 拓扑。 您可以看到2个电感器、2个电容器和1个组合的输出求和电感器。

    注2:开关需要具有反向阻断功能。 这是由二极管完成的。 尽管在理论上可以使用 GaN、但由于 GaN 驱动方案供应商强加的复杂性、这并不值得。

    -注3 :虽然很多人说"你可以用1 PWM 驱动开关",但实际上,这是不正确的:因为开关节点在不应该切换时,可能会有衰减+ve 电压。 这意味着在错误的时间进行导通。 这就是 UC1846对 PWM 进行"门控"从而使开关在不应切换的半个线路周期内关闭的原因。 门控信号由 TLV3501 比较器推导得出。

    REST 非常简单明了。

    一件让我不安的事情是,无论我选择了什么选项,它需要大量的时间。 在达到"调节"范围输出后、它会崩溃。  

    目标是了解负载/线路调节、阶跃负载响应、优化电感器-电容值、使用耦合电感器而不是3个电感器以及变压器隔离、这允许使用 GAnSystems 器件中的 HV GaN 来实现 SR、需要仔细提取 SR 栅极时序。 由于涉及到高压、因此不可使用 SR 控制器。

    任何改进模型的意见都将受到高度赞赏。

    R

    e2e.ti.com/.../UC1846_5F00_TRANS_5F00_frdn2ctrl.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    "让我感到不安的一件事是、无论我选择什么选项、它都需要大量时间。 在达到"调节"范围输出后、它会崩溃。  "

    我跑你发送的仿真。 是的、它运行缓慢且需要很长的时间才能完成、但它运行时没有出现收敛错误。 关于仿真崩溃误差、我建议尝试在电容器和电感器上设置初始条件。 这里的上一个 E2E 主题 提到了如何在 TINA 中执行该操作。 我本人没有分析、仿真或设计 PFC SEPIC、但该理念似乎已根植于 Unitrode/TI 传统中... Lloyd Dixon 研讨会主题在 这里。

    此致、

    史蒂夫