This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:为高输出电容充电

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222716/lm2766-charging-high-output-capacitance

器件型号:LM2766

此器件能否为4700uF 输出电容器充电? 只要充电时间低于1分钟左右、就不是问题。 在充电期间、除了电容器的直流泄漏电流外、输出电容器不会受到任何外部负载的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Exequiel:

    很抱歉回复延迟。

    您能否分享更多详细信息:

    • 输入电压
    • 输出电压
    • 要使用的电容器的泄漏电流

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复。 请参阅以下要求的更多详细信息:

    VIN = 2V 至3V

    VOUT = 2xVin 或4V 至6V

    输出电容器直流泄漏电流=<50uA

    有关一些额外信息、电荷泵只会为电容器充电以用作备用电源。 电容器充满电后、电荷泵将被禁用、因此它不会为电容器充电和同时为负载供电。

    我还有一个关于关断引脚的绝对最大额定值的单独问题、如下所示的屏幕截图。 问题是:如果 Vin 为3V、关断引脚可以连接到5V 吗?  

    此致、

    埃克索尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Exequiel:

    该配置不会出现问题。

    如果 V+ (Vin) 为3V、关断引脚不能连接到5V -内部 ESD 保护电路将导通、因此如果 给定 V+ 0.3V、则限制

    此致、

     斯特凡