This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:PG 处于短路状态(TPS22992S)

Guru**** 2507005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218477/tps22992-pg-on-the-short-circuit-state-tps22992s

器件型号:TPS22992

您好、TI 团队!

我对短路情况下的 PG 功能有疑问。  (TPS22992S)

第9.3.4节电源正常(PG)表明:

信号 TPS22992x 器件具有电源正常(PG)输出信号、指示导通 FET 的栅极被驱动为高电平、并且开关在导通电阻接近其最终值(满负载就绪)时导通。

这是否意味着在短路情况下、导通 FET 的栅极 未驱动为高电平而 PG 的状态为低电平?

PG 的状态何时确切变为低电平?

您是否在短路情况下具有 PG 示例?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI! 您对此有何看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:  

    为延误道歉;这篇文章肯定已经漏过了。  

    在短路情况下、PG 将拉至低电平。  

    此致、  

    伊丽莎白