This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:UCC28065接通时间计算

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222108/ucc28065-ucc28065-on-time-calculation

器件型号:UCC28065

您是否有根据 Rtset 值和施加到 Vinac 和 Vcomp 引脚的电压计算导通时间的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE。

    感谢您关注 UCC28065 PFC 控制器。 我们不会将其中一些信息发布 到 TI 外部、但我可以将公式简化为您提供所需的信息。 为了实现这一点,我不得不归结一些内部因素到一个常数(0.7 )。 这样应该可以让您非常接近。

    例如: Vcomp = 5V、Rtset = 66kΩ、Vinacpk = 0.6V:ton ~ 143.6uS。

    此致、

    射线