This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790的持续5V 输出、使用3.7V 锂离子电池、也在充电期间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221562/bq25790-continuous-5v-output-from-bq25790-using-3-7v-li-ion-battery-and-also-during-charging

器件型号:BQ25790

我们可以  使用3.7V 锂离子电池通过 BQ25790获得5V 连续输出吗? 我们的处理器板需要5V 电压。

我们想要一种 IC 解决方案、这样、如果 BQ25790足够、或是否有任何其他您可以建议的单 IC 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    TI 的 NVDC 充电器(如 BQ25790)只能在 SYS 上使用已放电的电池在 BAT 上提供最低系统(MINSYS)电压(通常接近3.6V)、然后 SYS 再跟随电池达到稳定电压(BATREG)。  BQ25790比较独特、因为它允许将 MINSYS 电压设置为略高于 BATREG 的值。  因此、借助于这个充电器系列、有可能在 BATREG = 4.2V 时将 MINSYS 设定为5V。  但是、问题在于内部 BATFET 上的损耗相当高、PLOSS =(5V-VBAT) x ICHG。  这些损耗会导致充电器进入热调节状态、从而降低充电电流、电流可能为零。  如果 ICHG 为低电平(1A 或更低)、则可能起作用。 很遗憾、我没有此配置的任何测试数据。 如果您想尝试一下、我建议使用2.2uH 电感器和750kHz 开关频率以实现最高效率。  

    大多数客户具有直流/直流升压转换器、可将充电器的 SYS 电压输出升高到5V。

    此致、

    杰夫