This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ2413输出异常

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220676/bq24133-bq2413-output-abnormal

器件型号:BQ24133

您好,

我的电路出了问题。

输入电压 VIN=13V、设置3个电池输出。 测得的空载输出电压只有7.4V、在引脚14上测得的电压为3.3V。 请帮我回顾一下电路中的问题、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    STAT 引脚报告是什么?  如果电池接近终止电压(12.6V)、充电器也许会处于睡眠模式、这是因为输入电压= 13V-Vdiode = 0.6V = 12.4V 小于电池电压。  输入电压必须至少比最终电池电压高200mV、才能使电池充满电。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         STAT 引脚上的 LED 闪烁、这似乎不是输入电压问题、测试输入为14V、输入仅为7.4V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    STAT 闪烁表示以下故障之一:

    我建议检查以下引脚电压是否存在以下故障:

    充电暂停:TS 处于以下范围:

    充电暂停:由于 ACN=ACP、所以 ACSET > 0V 应该是可以的   

    输入过压:OVPSET 处于所需的电压

    电池缺失:确认 SRN 不会如下图所示脉动

    电池过压:CELLS 引脚为高电平

    以下是一个设计电子表格、可能有助于仔细检查您的电阻器值:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc244

    此致、

    杰夫