This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282原理图审阅和损坏问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219711/ucc27282-ucc27282-schematic-review-and-damage-issue

器件型号:UCC27282

您好,TI 专家  

我们的产品需要您的技术支持:降压电源优化器。  

1.原理图审阅。  

2. UCC27282损坏问题@ 98%占空比、120k Fsw、16A 负载。  

我可以带你的电子邮件吗? 我可以发送原理图进行审阅。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 8.2.2.7引入了一些瞬态保护。  

    一些问题:  

    1.在哪里放置2欧姆电阻器?

    2.何时放置 泄漏齐纳二极管?

    您能给我展示一下典型应用吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    共享信息而不是在公共论坛上共享信息的一种方式是提交好友请求。 一旦我们完成了朋友的请求,我们就可以私下交流和共享信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  

    是的、我们不想在公共论坛上展示我们的产品原理图。   

    那么,如何提交朋友请求?  

    我的电子邮件: maz@siliconductor.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我认为这是有关数据表的基本问题、我们可以在这里讨论、对吧?  

    我已经阅读了这一章、但无法完全理解这一章、那么您能否给我展示   在简化版应用图中2欧姆电阻器和漏电齐纳二极管的放置位置? 他们为什么可以保护芯片?  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    Richard 明天应该能够做出回应。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我给你发送一个朋友的请求,让我知道,如果你收到通知。 我单击了您的姓名、选项可供连接、我假设您的观点是相似的。

    您显示的段落是关于如何保护 IC 引脚的一般指导。 如果可能存在过大的负电压、则2欧姆电阻作为基准、从而为 HS 引脚增加一些保护。 下面示例说明了在 HS 引脚上放置电阻器的位置、之后连接到 HB 电容器以及 MOSFET 共源极和漏极。

    对于齐纳二极管、这是指在 VDD 和接地、或者 HB 和 HS 或者 LI/HI 和接地(VSS)上添加齐纳二极管、如果您预计会超过这些引脚上的器件电压额定值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard  

    您展示的图表对我来说非常清楚、我们将在我们的板上尝试此保护。  

    感谢您的大力支持,:)