This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:空载条件下具有高输入电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217260/lm5168-high-input-current-under-no-load-conditions

器件型号:LM5168

此致、

我正在原型中使用这款直流/直流转换器、但遇到的输入电流是10mA。 请参阅我们的设置原理图:

输入电压= 84V、输出电压16、1V、开关频率设置为866kHz。

线圈计算:

如果我查看数据表中的示例、它们会引用以下内容:

测量 I 测量10mA Vinput (这不正常)和16、5V 的 Vout (这没问题)时。 我正在使用此线圈: ASPI-8040S-121M-T

我缺少什么吗? 是什么导致了这种高消耗量?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您的设计似乎在使用 FPWM (F 可订购)。 频率在该器件的轻负载下保持恒定。

    要获得与图9-30相当的空载电源电流、请在设计时突出显示以下可订购产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall_Beck、您好!

    确实、但即使是 PFM 版本也应该围绕1mA、对吧?

    我订购了一个 PFM 版本来试用它。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您之前提到的图9-30是 PFM 版本的静态电流。 也就是 SUB 1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我已经尝试过 P 版本、现在我处于0.5mA (和更低)的静态电流。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 很高兴听到这个消息、