This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622 VSEN 和 SVID 地址问题

Guru**** 2504345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, CSD95492QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218589/tps53622-tps53622-vsen-and-svid-address-issue

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: CSD95492QVM

您好!

我有  如下 TPS53622设置问题、谢谢。

如何设置 TPS53622  SVID 地址? 是否有相关表格可供参考?

2. 如何配置 TPS53622 B SENSE 是否未用于双 电压输出电平? 我们的设计如下所示。

TPS53622 + CSD95492QVM (B 输出)= 1.05V (不请求 BVS 功能)

TPS53622 + CSD95492QVM (A 输出)  = 1.2V  (请求 AVS 功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    1) 1)您使用 R_ADDRL 来选择 SVID 地址。 该地址也可以通过 MFR_SPECIFIC_1中的 SVADDR_PRGM 进行编程。  

    2) 2)您是说您不想对通道 B 使用 BVSN/BVSP 检测引脚吗? 如果是、则将其连接到 GND。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。  

    1) 1)我在之前的回复中将相应电阻器表的图片复制到了 SVID 地址、但如果您想访问完整的数据表、请在此处提交请求。  TPS53622数据表、产品信息和支持| TI.com

    2) 2)是的、如果未使用 BVSN SENSE、则应将它们接地。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据这张图片(电阻器到 SVID 地址)、如果我将 SVID 地址设置为 R (ADDRH)、如果只考虑 R (ADDRH)、而不考虑 R (ADDRH)? 或者是否有关于 R (ADDRH)的规则? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。  

    您应该使用 R (ADDRL)来设置 SVID 地址。 您是否正在使用 PMBus? 如果是、请使用此表找到与所需 PMBus 地址相对应的所需电压、然后使用上一响应中的上述公式计算 R (ADDRH)。 如果不使用 PMBus、则可以将 R (ADDRH)设置为这些值中的任何一个。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已有完整的 TPS53622数据表、感谢您的支持。