This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760-Q1:电池电压监测

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219887/tps3760-q1-battery-voltage-monitoring

器件型号:TPS3760-Q1

您好、TI 专家!

我当时正在寻找一个能够通过数字输入引脚暗示微控制器的器件、此时电池电压将降至7.5V 以下。

我计划在部件处于低功耗模式时使此电路正常工作。 因此、优先选择电流消耗较少的部分。

汽车应用。

您能列举出 符合 AEC 标准且可连接到电池线路的合适电压监控器吗?

我们计划设计一个电路、在 VBAT 降低到7.5V 以下时向控制器提供信号(可以重置为开漏引脚)。

器件可承受双电池(24V)和负载突降(45V)情况。

只需要监控一个电压轨。

我遇到了两个部分。

 TPS3710QDSERQ1:但问题是 VDD 最大值为18V。

2. TPS3760A012DYYRQ1:根据产品说明书、SENSE 引脚可调整为此器件上我要求的电压电平。 但需要进一步澄清这一部分。

您能在一定程度上建议哪一种在我的设计中更可行吗?

-谢谢

阿纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    TPS3760-Q1是我推荐用于您的应用的器件。 通过使用电阻梯作为分压器来调节 SENSE 引脚阈值、以将7.5V 转换为0.8V、SENSE 引脚的内置阈值。  

    杰西