This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:UCC28700-Q1:SPICE 模型错误

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218179/ucc28700-q1-ucc28700-q1-spice-model-error

主题中讨论的其他器件:UCC28700-Q1

请求 UCC28700-Q1的 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在于 LTspice 如何导入 PSpice 模型。  您必须联系 Analog Devices 应用团队才能解决此问题。

    如果需要使用 TI PSpice 模型运行仿真、则可以免费下载 TI PSpice。  

     https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能不能帮助我们获取 UCC28700-Q1的未加密 PSpice 模型? 可以在 LTSpice 工具中模拟未加密的 PSPICE 模型。
    这将帮助客户确定我们器件的行为。

    确保安全。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加了未加密的 PSpice 模型以供您参考。

    e2e.ti.com/.../ucc28700_2D00_master_4000_5e2ffa1fc46-_2800_2_2900_.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ouadif:

    很抱歉您的错误。  但是、这是 LT PSpice 导入 PSpice 模型时的错误。   该模型可与您可以免费下载的 TI PSpice 配合使用。  另一种方法是联系 Analog Devices 以获取有关将模型导入 LTSpice 的支持。

    此致、