This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:模拟 HO 和 LO 信号误差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216217/lmg1210-simulated-ho-an-lo-signals-error

器件型号:LMG1210

您好!  

我想使用 LMG1210来控制在27.12 MHz 下运行的半桥驱动器。   为了查看此器件是否能够工作、我已经下载了未加密的 PSpice 文件、并且将使用 LTSPICE 来模拟以下电路:

我已使用1.8 M Ω 电阻器将死区时间设置为最小值、并在 LMG1210和 MOSFET 栅极输入之间添加了电压缓冲器、以便栅极电容不会使 LMG1210 LO 和 HO 输出负载降低。   下面是50%占空比 PWM 和10%  PWM 输入信号的输入(PWM)和两个栅极驱动输出(HO 和 LO)的仿真波形:

        

对于50%占空比、HO 在 LO 变为低电平之前变为高电平、这与数据表中的图14不一致。   此外、LO 在 HO 关闭之前变为高电平、因此两个 FET 可以同时导通并导致烧毁。   对于10%占空比、器件甚至不会产生 HO 和 LO 信号。

出现上述行为的原因是、器件可能无法处理27.12 MHz 工作频率、即使其额定电压为50 MHz。  

非常感谢您的任何想法或帮助!

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您与我们联系! 请允许我留出一点时间尝试在 PSpice 中重现此问题。 如果无法重现此问题或通过仿真电路确认解决方案、我将在明天结束时介绍可能导致您出现问题的原因。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将继续与团队一起对此进行调查。 您能否尝试移除电压缓冲器、看看这是否对波形有任何影响? 此外、如果降低开关频率、问题是否仍然存在?

    这可能是我们的模型不支持的边界情况、或者 LT SPICE 中的实现存在问题。 软件可能受到一些限制、无法反映器件的实际性能。 如果在移除电压缓冲器后问题仍然存在、或者降低开关频率 确实 可以解决击穿问题、我们可以尝试使用我们的 EVM 在实验室中验证这些结果。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex、当然、没有问题。   以下是 27.03 MHz 上50%占空比且移除了缓冲器的电路和波形:

    HO 和 LO 栅极驱动信号与 MOSFET 栅极的电容完全匹配。  我之前已经看到过这一点、并添加了缓冲器、因此无需降低 LMG1210的 LO 和 HO 输出的负载、以便能够单独验证器件的功能。

    和  以下是 在10 MHz 上50%占空比且移除了缓冲器的波形:

    和  以下是 在1 MHz 上50%占空比且移除了缓冲器的波形:

    因此、没错、即使移除 HO 和 LO 上的输出缓冲器、仿真在较低的频率下也会表现得更好。

    此外、我在此处提交问题之前尝试过的一些背景信息。  最初、我没有将5VDC 电源连接到 VCC (器件上的 VDD、但未加密模型文件中的 VCC)、并尝试使用内部 LDO。   我将 EN 连接到 VCC 并且存在电容器 Cvcc、但是在仿真期间、EN 引脚上的电压将线性降低、最终器件将达到使能或 UVLO 阈值、并且器件将停止其输出脉冲、直到 UVLO VCC /EN 引脚上的电压恢复、 那么该序列会重复。   我得出结论认为内部 LDO 无法产生在27.12 MHz 运行器件所需的电流、因此添加了外部5VDC 电压电源来解决该问题。   我本来希望这款器件不需要外部5 VDC 稳压器、但看起来需要这个稳压器来在所需的频率下运行。

    我知道、这可能会限制未加密模型和/或其在 LT SPICE 中的使用。   感谢您的帮助。   让我知道如何找到答案。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我注意到了另外一件事。   我正在在1 MHz 处仿真器件、当从 VIN 引脚移除15VDC 并仅使用连接到 VDD 引脚的5VDC 时、性能似乎会下降。   

    此处将15VDC 连接到 VIN、将5VDC 电源连接到 VDD:

         

    这里是 VIN 连接到5 VDC 时的情况:

          

    在前一种情况下、当 VIN 连接到15 VDC 时、HO 和开关节点电压 vSwitch 都更高、并且向负载提供的电流更大。  在后者中、HO 和开关节点电压较低、提供的功率较低。  同样、这也只是 t A 1 MHz 工作频率、我不确定这是真实的情况还是未加密模型的限制和/或在 LTSpice 中运行它。

    最根本的一点是、我是否可以/应该同时向 VDD 施加5 VDC 电压、向 VIN 施加15 VDC 电压、以获得最佳性能?   我正在努力弄清楚我的配电系统以及设计中需要多少个稳压器、因此任何想法都会不胜感激。

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您解释 原理图中设计选择背后的一些背景知识。 在 PSpice 中复制您的电路设置后、该团队能够确定您可能对原理图进行的一些潜在更改、以帮助提高性能。

    该电路的一个即时修复方法是减小 R1和 R2死区时间电阻器。 尽管这会限制开关频率、但有助于更好地塑造 LO 和 HO 波形。 使用独立输入模式(IIM)似乎有助于通过团队的仿真支持更高的开关频率、并且应该能够对输出波形的整形提供更多的控制。 IIM 期间内部死区时间生成电路将被禁用、因此您需要依靠控制器生成正确的输入信号。

    在我们的仿真过程中、团队注意到 HS_DAP 引脚中有大量电流。 由于节点不能悬空、因此我们将1 pF 电容器连接到 HS_DAP、并将电容器的另一端接地。  如果您还在 HS_DAP 引脚上看到大量电流、则可能还需要考虑进行此更改。

    当使用单独的5V 和15V 稳压器或仅使用5V 稳压器时、团队在我们的仿真中未观察到相同的差异。 两者之间存在预期的二极管压降、因此4.989V HO-vSwitch 电压测量值不是实际读数。

    我希望这些修改有助于提高您的系统性能! 如果这些建议有所帮助、或者需要更多分析来帮助解决此问题、请更新主题。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Alex。   我甚至没有看到 HS_DAP 接地。   这似乎有所帮助、并且我也减少了死区时间电阻器。    

    我关于 VDD 和 VIN 引脚的问题、我认为尚不清楚。   我看到了多种为器件供电的方式:

    1 -连接到 VDD、VIN 和 EN 的5VDC 电源、即绕过内部稳压器

    2 - 6-18VDC 电源连接 VIN、VDD 上有一个电容器、EN 连接到 VDD、绕过内部稳压器  

    3 -这两个。

    那么、您是否可以将5VDC 电源连接到 VDD 引脚、并将更高的电压(例如18VDC)连接到 VIN 引脚???   这是为器件供电的好方法吗?   在仿真器中、由于某种原因、我看到第3种方法具有最佳性能。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了以下情况:仅通过 VIN 运行时、EN 引脚电压下降、器件将禁用:

    此外、我不清楚为什么 HS_DAP 无法连接到 HS 引脚、因为它们在 EVM 原理图中连接。  

    我需要决定是否可以使用此部件、我不相信它会在我的应用程序中起作用。   

    我也应该希望在 TI 的客户支持中心创建案例吗??

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    可以使用这三个组合中的任何一个为器件供电。 在我们的模拟中、团队在每种方法的 HO-HS (HO-vSwitch)输出波形中未看到与您测量的不同之处。 我们预计会出现二极管压降、因此您使用单独15V Vin 和5V VDD 测量的理想4.989V 可能并不现实。 如果您愿意、我可以在明天结束之前在实验室中对此进行验证、看看我们是否观察到在所有电源使用相同的5V、所有电源使用15V、或者5V 和15V 这两种情况下的开关波形存在任何差异。  

    我们认为、HS_DAP 无法连接到开关节点是仿真软件的一个错误。 我们注意到有大电流流入引脚、将引脚接地似乎可以修复这个错误。

    如果您有兴趣使用您提到的不同电压组合收集开关波形数据、或者有任何其他问题、我可以帮助您回答。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的讲解。    我确实看到有大量电流流入 HS_DAP 引脚、~70A、因此我已经确认了这一点。   即使 HS_DAP 引脚通过电容器连接、我仍然看到相当大的电流(~1.6A) 从开关节点流入剩余的 HS 引脚。   在 LTSPICE 中运行未加密模型似乎有足够的问题、我不信任我的仿真设置。  

    您是否正在运行未加密模型?   如果是、什么仿真工具、Cadence 的 PSpice?   我可以尝试使用 TINA 仿真器、但不熟悉该工具、可能没有时间对其进行学习、也不清楚要与哪个仿真模型结合使用、无论是加密的还是未加密的。   我可能必须考虑更加分立的元件解决方案。

    在实验中、是在 PWM 还是 IIM 中运行 EVM?   我看到该 EVM 在 LMG1210前面有一个施密特触发缓冲器、该缓冲器会在信号中引入迟滞、从而导致击穿、并达到50%占空比波形。   如果您在 PWM 模式下运行、您是否调节死区时间电阻器以从栅极驱动波形中消除迟滞?

    如果您能够在实验室中通过27.12 MHz 运行器件、那么我会对查看使用的波形非常感兴趣、其中包括输入信号(EN/HI 和 PWM/LI)以及输出信号(HB. Ho、HS、 和 LO)并了解如何为器件供电。   我想使用这款器件、但需要看到一些迹象、表明它可以在栅极输入处以50%的占空比(减去所需的死区时间)在27.12 MHz 下正常工作、然后我才能继续使用这款器件。

    再次感谢所有的帮助、我真的很感激这次对话。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我的鸡巴已经从妈妈的屁眼里滑了出来。 他应在下一个工作日内回复您的最新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    团队和我正在运营  加密  建模的数学模型。 这有助于解释仿真数据中的一些差异。

    我在实验室中运行了 EVM、但损坏了电路板、使某些硬件弄乱。 我在 PWM 模式下运行 EVM、通过 EVM 上可以将死区时间从0ns 调节到20ns 的电位器配置死区时间。

    我明白您为什么需要更加自信这款解决方案将适合您的应用。 请允许我抽出一天的时间在实验室中收集一些数据、我可以帮助证明50%占空比下的27MHz 开关能力、以及有助于实现这一目标所需的电路条件。

    感谢您为此所付出的耐心努力。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢更新,亚历克斯!   我今天一直在旅行,所以不用担心。   感谢您的帮助。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我能够以27MHz、50%占空比成功切换 EVM。 下面您可以看到 LO 和 HO 输出波形的图像:

    我能够使用5V VDD 和5V PWM 单输入在 PWM 模式下实现27MHz 开关频率。 我不需要调整死区时间电位器。 从输出波形中可以看到、我们没有看到与仿真中观察到的相同击穿。

    我希望这能让您对自己的应用充满信心! 如果我还能做些什么、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alex。   这将是非常有帮助的!!   经验数据没有替代方法!

    非常感谢所有的帮助和努力。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。。 忘了问。  您不需要调整死区时间电阻器、但您知道它们为这些波形设置的值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没问题! 非常感谢您耐心让我在实验室中采集数据。

    我在 DLH 引脚和接地端之间测得了106.8k Ω、在 DHL 和接地端之间测得40k Ω。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!   

    有一个好的!