This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:需要环境温度更高的解决方案!!

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, TLC5916-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218128/lp5562-need-higher-ambient-temperature-solution

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: TLC5916-Q1

大家好、

我的客户设计室外 AP 应用。 其环境温度至少可高达95°C。

我们是否有具有更高 TA 规格的类似功能解决方案? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很高兴听到您的声音、但对于 RGB 应用、我们没有 Q1版本、因此很多器件都只能处理85°C TA、但 LP586xM 系列除外、 它可以处理高达125°C TA、 但这些器件具有比 LP5562更多的输出通道、对于 LP5864M、它最多可控制4x18 = 72个 LED 点。

    我认为 TLC5916-Q1可能适合您具有 8个输出通道的应用。

    如果您能提供有关客户申请的更多信息、我会提供更好的建议。

    谢谢!