This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:TPS7A54偏置功能

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218065/tps7a54-tps7a54-bias-function

器件型号:TPS7A54

您好专家

数据表告诉我们。  偏置可以提高直流和交流性能  

我想知道偏置如何能够对其进行改进。

最佳

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当 VIN≤2.2V 时、偏置有助于提高交流和直流性能、因为当主电源(VIN)不够高时、它为内部电路提供适当的余量。 一旦 VIN 足够高(即> 2.2V)、内部电路相对于 VIN 本身具有适当的余量、因此这种情况下不需要偏置。

    此致、

    尼克