This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:如果电量耗尽、则停止电池充电

Guru**** 2511585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218215/bq24040-stop-battery-from-charging-if-exhausted

器件型号:BQ24040

大家好、

请您看看以下客户咨询吗?

我们的充电项目中使用了 BQ24040 DSQT、BQ51050BRHLT 和 BQ27421YZFR-G1A 组件。

到目前为止、这一切都运行得很好。

我们只是在第一次测试中注意到、当电池经过极深的放电 U<3V (1V 等)时、电池也被充电。

出于安全原因、我们希望防止对深度放电的电芯进行充电(没有软件)。

电池组目前禁用了电池电压小于3V 时的电量消耗、但您仍然可以在0V 电池电压下为电池充电。

目前、我们只能通过电量监测计读取电池电压(充电已经开始后)、然后通过"ENABLE 引脚"停止充电。 目前、保护电子器件会在电池电压小于3V 时向外部显示0V 的电池电压。

您是否有关于如何实现此模拟(无 SW)的任何想法?

谢谢!

弗朗茨