您好!
根据 PMIC TPS65220 SLVSGY1–2022年12月,我无法找到 I2C 电气规范接口的信息。
我计划将 TPS6522053与具有某些 I2C 接口而非开漏的 AM64搭配使用(即 LVCMOS 缓冲器类型)。
是否有任何问题可以使用 不限 I2C M64接口已连接到 TPS65220?
(SPRACU5B–2021年6月–2021年8月修订时 的第2.12页讨论快速下降沿<2ns、不符合 I2C 标准)。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 PMIC TPS65220 SLVSGY1–2022年12月,我无法找到 I2C 电气规范接口的信息。
我计划将 TPS6522053与具有某些 I2C 接口而非开漏的 AM64搭配使用(即 LVCMOS 缓冲器类型)。
是否有任何问题可以使用 不限 I2C M64接口已连接到 TPS65220?
(SPRACU5B–2021年6月–2021年8月修订时 的第2.12页讨论快速下降沿<2ns、不符合 I2C 标准)。
感谢你的帮助。
您好 Thierry、
请参阅我从器件专家处获得的其他输入
关于客户询问 LVCMOS I2C 端口与其他设备的兼容性0f 的帖子、有两个问题。 一个是比预期快的下降时间、另一个是绝对最大电压。
这些问题都不可能在大多数系统实现中导致问题。
LVCMOS IO 的下降时间将比 I2C 规范中定义的最大下降时间快得多。 这很少会导致点对点连接出现任何问题、因为最大的问题是应用于多点总线时由快速转换引起的下冲、该总线的残桩会连接到总线。
只要它们使用相同的 IO 电源为总线上所有 I2C 器件的 IO 供电、并且该电源保持在我们的建议运行条件定义的范围内、绝对最大电压就不会是问题。
此致、
斯里尼瓦萨