This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A31A1RSLR 会消耗泄漏电流4mA。

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217868/tps65910-tps65910a31a1rslr-draw-leakage-current-4ma

器件型号:TPS65910

尊敬的专家:

最近、我们发现、如果我们将 VRTC 连接到我们要使用的 PMIC 的 BOOT1引脚(TPS65910A31A1RSLR)、则会出现高泄漏电流
泄漏为4mA。 这比预期的要快地耗尽纽扣电池电量。 通常、RTC 消耗应为 uA
我们刚刚遵循了 TI 用户指南 SWCU093F。

您对如何降低泄漏到 uA 以保持纽扣电池寿命有什么建议吗?

此致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我建议发布一个有关 AM335x 的问题、以便获取有关降低 VDDS_RTC 电流消耗的建议、因为这似乎是所观察到的4mA 的可能来源。

    谢谢。

    丹尼尔 W