This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:整个机器的生产工作异常

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217902/tlv62569-worked-abnormally-in-the-production-of-the-whole-machine

器件型号:TLV62569

客户反映 WiFi 模块 WF-M687-RDP1A 在整机生产过程中工作异常、TLV62569DBVR 通过故障检测出现异常、模块更换62569后工作正常。 目前共有16个。 客户进行了阻抗测试、要求客户将有故障的芯片送出厂进行测试、请帮忙看看这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享应用板的原理图和 PCB 布局?

    此致

    斯内哈