请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 客户反映 WiFi 模块 WF-M687-RDP1A 在整机生产过程中工作异常、TLV62569DBVR 通过故障检测出现异常、模块更换62569后工作正常。 目前共有16个。 客户进行了阻抗测试、要求客户将有故障的芯片送出厂进行测试、请帮忙看看这个问题、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户反映 WiFi 模块 WF-M687-RDP1A 在整机生产过程中工作异常、TLV62569DBVR 通过故障检测出现异常、模块更换62569后工作正常。 目前共有16个。 客户进行了阻抗测试、要求客户将有故障的芯片送出厂进行测试、请帮忙看看这个问题、谢谢!