请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS386000 您好!
我们使用的是 TPS386000器件。 根据产品说明书 看门狗计时器(WDT)触发输入。 每隔610ms (典型值)输入一次正或负逻辑边沿可防止 WDT 在 WDO 或 WDO 引脚上超时。我们从处理器向 WDI 提供5Hz 信号、但处理器需要花费超过1分钟的时间 才能释放5Hz 的脉冲。 在610ms 内可防止 WDT 计时器 超时、当 WDT 超时时时、该引脚进入低阻抗状态并连接到 GND。 如何解决该问题?