需要与先前询问的查询相关的一些澄清。
在我们目前的器件中,电池充电器的 TS 引脚值是 RT1 : 7.68k 和 RT2 : 82.4k (预计在0°C 和50°C 截止)。 但 在此之前 旧电池充电器的 TS 引脚值为 RT1:4.7K 和 RT2: 30K、我们已计算出5摄氏度到49摄氏度的范围、未按预期运行。(未在较高温度下切断充电)。我们还发现了另一个与旧电阻值相关的问题。
我们观察到、在某些电池中、电池状态显示为 "未充电"状态、而电池运行状况显示为"低温"。 但在我们给它充电一段时间(大约一个小时)后、它可以正常工作并通过测试。
电池的通过标准是电池状态应为"正在充电"、 "正在放电" 或 "已满" 、并且电池运行状况必须良好。
电池状态和电池运行状况的定义如下。
char *battery_status_values[]={
"未知"、
"未充电"、 /*断开连接或电池故障或未充电*/
"充电"、 /*预充电或快速充电*/
"正在放电", /*未在电池上充电*/
"完全" /*充电终止*/
};
char *battery_health_values[]={
"未知"、
"冷"、 * TS1 TS2冷、电池未连接*/
"好"、 /*正常*/
"过热"、 * TS1 TS2过热、热关断*/
"过压" /*同时返回过压和过流的结果*/
请就此提供您的输入、TS 引脚电阻值是否影响电池状态和运行状况读数?