This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL780:PCB 库错误

Guru**** 2506435 points
Other Parts Discussed in Thread: TL780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217042/tl780-wrong-pcb-lib

器件型号:TL780

提醒一下 TI 网站上针对 KTT 封装的 TL780封装尺寸引脚分配、引脚1和引脚3 (输入和输出)与数据表符号不匹配(交换)。  

(我能够在 Altium Designer 符号上看到错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您提醒我们注意这一点、我们将详细了解。

    TL780 KTT 封装是一种 EOL 器件、如果可能、我建议切换到 UA7805CKTTR 。它是 P2P 的替代品、 CAD/CAE 符号与数据表一致。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提议。 我将查看数据表以了解其是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    没问题。 使用 TL780的快速解决方案是在 Altium 上重命名器件的引脚排列和/或添加网络标签。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致!

    T·尤尼泽