主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 EV2400、 BQ24610
我采用 bq40z50作为电量监测计的3节电池配置。
我使用 ev2400与 bq studio 来配置 IC。 这是寄存器值、
*创建时间: 4月13日星期四02:20:45 CST 2023
*
*格式:寄存器名称制表符,\t 十六进制寄存器值。
*设备: bq25700A
* BQZ 容器:charger_1_00-bq25700A.bqz
*
充电选项0 040C
充电电流寄存器0280
充电电压寄存器3130
OTG 电压寄存器2940
OTG 电流寄存器0400
输入电压寄存器3640
最低系统电压2400
输入电流寄存器0A00
充电状态寄存器 A004
PROCHOT 状态寄存器0000
使用中的输入电流限制0A00
VBUS 和 PSYS 电压读回 B8FF
充电和放电电流读回0000
输入电流和 CMPIN 电压读回0000
系统和电池电压读回9292
制造商 ID 读回0040
器件 ID 读回0079
充电选项1 1258
充电方式2 0235
充电选项3 0800
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 4900
ADC 选项 A07F
使用此配置无法对电池进行充电。 但是、系统电压读数为12.2V、即电池电压。
当移除电池时、没有系统电压
这是原理图。 我没有遵循上的原理图指南的唯一一件事是 ILIM_Pin 电阻器。 但是、我在配置中禁用了 EXTERNAL_ILIM