This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:无法为电池充电

Guru**** 2505845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQ25700A, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215781/bq25700a-unable-to-charge-the-battery

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400BQ24610

我采用 bq40z50作为电量监测计的3节电池配置。

我使用 ev2400与 bq studio 来配置 IC。 这是寄存器值、
*创建时间: 4月13日星期四02:20:45 CST 2023
*
*格式:寄存器名称制表符,\t 十六进制寄存器值。
*设备: bq25700A
* BQZ 容器:charger_1_00-bq25700A.bqz
*
充电选项0 040C
充电电流寄存器0280
充电电压寄存器3130
OTG 电压寄存器2940
OTG 电流寄存器0400
输入电压寄存器3640
最低系统电压2400
输入电流寄存器0A00
充电状态寄存器 A004
PROCHOT 状态寄存器0000
使用中的输入电流限制0A00
VBUS 和 PSYS 电压读回 B8FF
充电和放电电流读回0000
输入电流和 CMPIN 电压读回0000
系统和电池电压读回9292
制造商 ID 读回0040
器件 ID 读回0079
充电选项1 1258
充电方式2 0235
充电选项3 0800
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 4900
ADC 选项 A07F

使用此配置无法对电池进行充电。 但是、系统电压读数为12.2V、即电池电压。

当移除电池时、没有系统电压

这是原理图。 我没有遵循上的原理图指南的唯一一件事是 ILIM_Pin 电阻器。 但是、我在配置中禁用了 EXTERNAL_ILIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    我会查看您的原理图、检查寄存器设置、并在明天回复您。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先前的原理图未查看任何值。
    下面是一个具有可见值的示例、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    确保 ILIM_HIZ 引脚未接地。 当 ILIM_HIZ 引脚被拉至低电平时、它会停止开关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    ILIM_HIZ 未接地。 它只有一个测试点、因此我可以测量它的电压。
    当保持悬空时、它处于3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    我建议按照 https://www.ti.com/tool/BQ25700AEVM-732上的用户指南 作为起点。 根据您提供的信息、我无法确定您的设置可能出错的位置。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我有更新

    我们决定在未连接电池且没有系统电压的情况下对其进行测试。 这让我认为、IC 需要存在系统电压才能为电池充电、否则转换就无法工作。

    此外、还注意到我有一个将 LED

    我修复了它、然后再次启动。 仍然没有系统电压。  

    以下是我为了获取系统电压而遵循的步骤

    1.禁用外部 ILIM

    2.设置最低系统电压

    3、设定系统输入电流限值

    4.每1秒启用 ADC 并启用电压读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    您是否能够布置您的开关节点波形?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我上面是开关节点波形。 您是指所有 MOSFET 栅极的示波器输出? 稍后会将其发布到

    我还进行了以下更改
    将 EN_OTG 连接至 GND
    2.将 EXT_ILIM 连接到 REGn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW1和 SW2波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 hidrv1和 lodrv1波形。 我认为、自举电容可能会有问题。 我会保留您的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    从波形可以看出、转换器没有正确启动、我建议您使用 BQ25700AEVM、并按照用户指南评估充电器。 它还可以用作您的应用的参考。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已订购 EVM。 将在接收到后更新。  
    我已经能够让它使用6V 输入电源运行。 然后它就会停止。 就会出现电池电压和系统电压。 我相信升压侧在工作。 在此模式下、IC 和 LODRV2 MOSFET 看起来发热很大。 我们已确定在当前设计中使用 BQ24610、因为我们已验证它可以正常工作。 在我们对 EVM 进行验证时、我们将使用 bq25700a 对该设计进行更新。