This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:如果输入负载为高电平、FAULT 引脚会永久有效

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215989/tps2663-fault-pin-permanently-asserted-in-case-of-input-load

器件型号:TPS2663

嗨、

我最近在 TPS2663-166 EVM 上测试了 TPS26633。 器件处于锁存模式、就像我们将在应用中所做的那样将反向保护电路(即 R1短接)短路。

我发现、当电子保险丝打开并且我将  输入 电子保险丝、故障引脚变为有效状态、但电子保险丝继续运行。 我认为这是因为电子保险丝很快就检测到从输出 elco 到输入负载的反向电流。 但是、为什么当负载保持开启时、红色 LED 保持点亮? 我假设它在反向电流消失后立即消失、这应该是瞬时发生的。

此外、即使在移除负载时、故障也会保持有效、但这取决于时间。 如果负载开启超过大约一秒、则故障消失。 否则、它将保持开启状态。 为什么会发生这种情况?

无论电子保险丝的 MODE 引脚如何、都会发生这种情况。

在所有这一切期间、输出电压保持稳定、因此情况良好。 不过、这使得故障引脚实际上不能用作电子保险丝是否处于活动状态的指示器。

是否有任何方法可以解决或缓解故障指示灯中的此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

    这种行为是否可以重复?

    我认为、若 FLT 再次变为高电平、器件应检测到 VOUT 57mV。  输出侧是否有负载?

    是否有一些显示电流、VOUT、IN_SYS、FLT 的波形? 我们应该清楚地看到 VIN- VOUT、也许我们可以使用差分探头。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全可重复。 任何人都可以在 EVM 上执行该操作。

    输出侧无负载、我使用万用表进行了测量、表明在施加输入负载后 Vin-Vout 很快变为零(正如输出电阻放电一位后所发生的情况)。

    当我在实验室中时、我将会做一些示波器图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器图、CH1 =故障引脚、CH2 = VIN_SYS、CH3 = Vout。 一张图包含所有直流耦合、一张图包含输入和输出交流耦合、因此您可以看到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

    由于 VIN 不会超过 VOUT 57mv、因此不会导致 FLT 复位。 这就是器件功能的体现。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我也是从数据表中获取的、