This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:基于 EVM 的低功耗设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208855/tps23751-lower-power-design-based-on-evm

器件型号:TPS23751

您好!

我们正在将 TPS23751设计为新的 PoE 供电系统。 我们已经试用过此 EVM、对 IC 的性能和功能很满意、但我们实际只需要大约6W 的功率。

这使我们处于 PWM 和 VFO 模式之间的切换点、因此电路从同步整流进入二极管整流的点、以更低的功率改善损耗。

虽然我们已经跟踪了同步整流设计、但我们也添加了二极管整流器、我们可能会采用这种方法、因为我们实际上并不需要在更高的 powers...it 频率下提高同步整流的效率、这也会更具成本效益。

  • 我们想知道增加电流检测电阻所带来的影响是什么?
  • 我们假设这会产生降低最大输出电流的效果、从而降低电流限制...我们的假设是否正确?
  • 斜率补偿可能也会有连锁反应?

数据表对于设计过程的这一方面没有什么帮助、只是建议您坚持使用参考设计。

是否有 TI 员工可以为此提供帮助?

谢谢、

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您联系我们。

    • 我们想知道增加电流检测电阻所带来的影响是什么?

    -直流/直流转换器 使用电流模式控制。 电流检测电阻(R_cs)越小、增益就越大。  

    • 我们假设这会产生降低最大输出电流的效果、从而降低电流限制...我们的假设是否正确?

    -如果 i*r_cs 高于参考电压,导通栅极脉冲将被强制关闭。 因此、平均而言、它会在负载电流较高时钳制占空比。 在高负载下、由于占空比(D)减小、您可能会看到 Vout 下降。 V_out = D/(1-D)* V_IN/N

    • 斜率补偿可能也会有连锁反应?

    是的、R_cs 将参与闭环控制。 此链接可能会提供帮助(https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts = 1679528054477)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的回复、我将暂时关闭此主题、建议使用前一个帖子作为答案。 如果您有任何其他问题、请打开新主题帖。

    此致、

    帝昂