This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用两个 BQ76952 IC 设计可堆叠 BMS。 需要支持以移除 LD 引脚电路。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215177/bq76952-design-stackable-bms-using-two-bq76952-ic-need-you-support-to-remove-ld-pin-circuit

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247

尊敬的 TI 团队:

我正在使用您的参考设计 TIDA-010247设计24S BMS、我不想使用您的设计中提到的 LD 引脚电路、请参考一些要求问题。  

因此、可以将两个 AFE 的 LD 引脚直接连接到每个接地端、并在我连接的时候将一些 DNP 组件连接到每个接地端。  

1)用0欧姆电阻替换 D22。

2)用0欧姆电阻替换 D20。

3) DNP:R148、D21、Q41、R149、Q46、R156、D25、R164、R155、D24、R163、D23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得更好的支持、我在创建此设计的人中循环操作。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发布了应用手册来介绍 TIDA-010247的更多详细信息、您可能想要了解我们设计分立式电路的原因。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaan9/sluaan9.pdf?ts = 1681291503831&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010247

    在我看来、一个潜在的问题是、如果 Q47是导通以关闭放电 MOSFET、它将从 TOP_DSG 消耗电流并消耗电荷泵。  

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的宝贵反馈。  

    我在电路中做了一些更改,如连接的配置,发现在 Q47打开的情况下,电荷泵中没有电压消耗。

    我将写信给您、请您提供反馈。 我能否继续使用此电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不熟悉您的实际用例和要求。 但如果只看上面的电路、我认为当 DSG MOSFET 处于关断状态时、总会有一些泄漏电流从 BAT 流向 UP_GND、经过 D24、R155、D21、R147、TOP_DSG。 当 Q47导通时、上部 AFE 充电器泵仍将放电至略高于 BAT (Q41的栅极电压)的水平

    Ryan Tan